This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:组件更换

Guru**** 2568975 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/700025/cc3220-component-replacement

器件型号:CC3220

我需要简化我的 cc1310-cc3220桥接器的生产流程并使用常见部件:

1.我能否将 FC-135 32.7680KA-AG0慢时钟晶体与设计指南中推荐的12pF 电容器一起使用、而不是使用 ABS07-32.768kHz-T 和10pF 电容器?   

2.能否将5.6pF 电容器与40MHz 快速时钟晶振(CX2520DB40000D0FLJCC)配合使用、而不是设计指南中推荐的6.2pF 电容器?   

3.我能否将10k 下拉电阻器用于 SOP-2而不是 设计指南中推荐的2.7k?

4.如果我不使用上电复位功能、是否可以从复位线路中删除 R=100k 和 C=100nF 并将复位引脚连接到 VCC?

5.上电复位功能的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rustem、

    对于1和2、我认为无论您选择何种电容器、都需要执行一些频率调优。 请参阅 :processors.wiki.ti.com/index.php

    3.无法肯定地说这一点

    4和5、您为什么不想使用 POR? 在某些情况下、它用于将器件重置为已知状态。 32KHz XTAL 的首次上电也需要该功能。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回答!
    慢时钟未与射频交互。 为什么需要对其进行调优? 我如何使用射频实现它?
    4.我只想减少外部组件的数量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rustem、

    1、调优实际上取决于电路板的布局。 请遵循 processors.wiki.ti.com/.../CC3120_&_CC3220_Hardware_Design_Review 上的布局指南。 如果您按照指南(如下)中的要求选择晶体、您应该可以:

    频率为32.768kHz、ESR < 150K 欧姆、负载电容< 20pF

    4.我认为这个电路对器件运行很重要。 请参阅数据表的第4.14节 :www.ti.com/.../cc3220

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    cc3220和 cc1310是否可以使用相同的 RTC 晶体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不建议这样做。 CC3220会导致 Q2引脚上的负载大于 Q1引脚上的负载。 我已经看到在 Q2线路和 RTC_XTAL_P 线路之间使用缓冲器(具有低输入阻抗)的设计。 在这种情况下、应调整两个负载电容器、以使 Q1和 Q2具有相同的负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    以及以下内容:
    3.我能否将10k 下拉电阻器用于 SOP-2而不是设计指南中推荐的2.7k?
    4.从复位线路中移除 R=100k 和 C=100nF 并将复位引脚连接到 VCC 是否安全?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rustem、

    3.您为何要更改此内容?
    4.不 您需要确保满足上电复位条件、该条件规定您必须在提供上电后等待 x 毫秒才能将 nRESET 置为有效。 这是由电路板上的 RC 电路实现的。


    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.我想尽量减少装配机上使用的不同部件的数量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。

    在项目符号3中、可以、但它不会减少组件数量、也不遵循我们的参考。
    在项目符号4中、您无法删除这些组件。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你