请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 我最近一直致力于开发一款新产品、该产品将使用 MSK 调制与 CC430进行通信、并且在可靠性方面遇到了一些问题。 cc1200的数据速率配置为500kBaud、偏差 配置为125kHz。 我还按照 TI 员工的建议、将 CC430 DEVIATN.Deviation_M 值配置为7。
我们的数据包长度为62字节(包括长度字节和 CRC 校验和)、如果我将消息配置为仅包含59个0xA (加上长度/CRC)、那么我将获得良好的接收效果(>99%的消息是正确的)。 但是、如果我用一个循环计数器来填充数据、从1到59、那么成功 数据包的百分比会下降到大约75-80%、如果我使用包含长串零的实际消息、则百分比会下降到5-10%。 由于数据的目的是传输音频数据、即使是80/75%的成功率也会导致过多 的干扰。
是否有任何寄存器值得研究、可以提高性能?