This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Cc1312R1数据表

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC1312R, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/701788/cc1312r-cc1312r1-data-sheet

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他部件:CC3200CC2650STK

该器件的数据表未给出正确的引脚分配定义、例如 I2S 总线。 此外、还可以重新配置某些引脚。 定义的位置。  
应该有一个适用于 CC3200所具有的技术的 TI PIN MUX 工具。 此外、固件中的引脚分配也可进行测试。 我喜欢 CC3200引脚多路复用.c 类型的引脚分配。 看看它是如何连接的。

在 CC1312上、我不得不查看许多不同的数据表、示例和程序、以便能够进行配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从13.3英寸 TRM 开始:
    MCU IOC 可将 GPIO、SSI、UART、I2C 和 I2S 等多个外设模块映射到任意可用的 I/O。 JTAG 功能仅限于特定的 I/O 引脚。 每种类型的外设信号都有一个唯一的端口 ID、可分配给所选的 I/O 引脚(称为 Dios)。 表13-3列出了不同的端口 ID 信号。
    --
    实际的引脚映射在板级配置文件中完成。 如果您查看 CC1312R_LAUNCHXL.c、大多数驱动程序都有一个区域、用于设置模块的引脚。 CC1312R_LAUNCHXL.h 映射到实际 IO。
    --
    对于 I2S、最好的示例似乎是 CC2650STK 示例中存在的 PDM 示例。 该驱动程序也存在于 CC1312R 上、因此应该可以将其移植过来。
    --
    我的理解是、我们将发布一个工具、使引脚映射更轻松。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从中可以得到13-3是什么?
    引脚文件非常需要了解。 引脚编号或名称以及引脚连接到的内容。 查看 CC3200上的表3-1。 这里有一切所需的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提到第13.3节,而不是表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、第13.3节的内容是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设 ter 是指 www.ti.com/.../swcu185.pdf 中的第13.3节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM -技术参考手册  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该表13.3与数据表无关。 什么是 ID?
    我还查看了 Cc1312 Launchpad 原理图、以获取引脚分配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已发送另一个有关 CC1312器件中 I2S 引脚定义的请求。 我浏览过许多数据表、应用程序和软件文件、但无法找到相关信息。 我们正在制作卡片并需要这些信息!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Didi 您可以在 www.ti.com/.../swcu185.pdf 上查看13.3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我查看了13.3。 但是、我不知道如何将 ID 与物理器件引脚相关联。
    我已经了解了 HSPDemo 软件和:

    在固件中:
    #define CC1352R1_LAUNCHXL_UART0_RX ioID_12. /* RXD */

    CC1352R1_LAUNCHXL_UART0_RX | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLDOWN、 /*通过调试器反向通道的 UART RX */

    #define IOID_12 0x0000000C // IO ID 12.

    在器件引脚7 DIO_2上的 LAUNCHXL_CC1312R1 RX 上

    那么、我缺少什么呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉 HSPDemo。 它是通过 LP 上的 Tiva 使用 UART 还是对 UART 使用不同的引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我相信我已经弄清楚了引脚连接。 它与我使用的其他微控制器有很大不同。