This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC85xx-CC2590EM-RD:CE 和 RED 测试

Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/698640/cc85xx-cc2590em-rd-ce-and-red-testing

器件型号:CC85xx-CC2590EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC1101

大家好、

           我是否可以获得此产品的"预合规性"报告(FCC、CE 或红色)的副本?

此致 Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常我们不会共享这些报告。 原因是该报告仅对相关硬件有效、并且测试软件正在运行。 客户产品将具有不同的硬件和软件、因此提供的结果与我们的 EM 不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我理解、但了解产品性能不佳的地方确实很有用、可能需要额外的滤波器、例如二次/三次谐波。

    我也会收到相同的信息。 CC1101产品的所有功能

    此致 Ian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 CC1101、数据表中规定了 EM 的预期辐射谐波。

    一般而言、我们所做的 EMS/参考设计旨在通过包括谐波在内的认证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考我们刚刚对 CC1101参考设计进行了发射测试(因为您不愿意提供信息)、二次谐波(868.3MHz)仅通过 B 类测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享报告中涵盖2部分的内容。 谐波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此线程将不活动。