This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:接收灵敏度

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/702359/cc1200-receive-sensitivity

器件型号:CC1200

您好、先生、

您能否提供如何测试 CC1200接收灵敏度方法、现在客户将 同步工作和主控代码置于 CMW500的发送波形中。 但客户电路板无法接收此波形。

因此、他们最好测量 CC1200接收灵敏度目标、该参数在规格中提到。

TI 能否为客户或其他测试代码提供相关的波形文件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、此请求针对客户 MP 状态、他们希望提高产品产量、因此需要测试每个与电路板相关的参数、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我们尚未使用 CMW500对 CCC1200进行测试、因此我们没有任何文件。

    您是否能够使用频谱或类似仪器发送的确切内容进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    发送器参数使用 频率分析   器、接收器参数使用 CMW500作为仿真器、如果不使用 CMW500、您会建议使用什么工具。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们通常使用 SMIQ03、SM200、SMBV100作为射频测试的发生器。