This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:2GFSK 和2FSK 模式下不同 IC 之间的通信

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/702292/cc1120-communication-between-different-ic-in-2gfsk-and-2fsk-mode

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1200CC1101

你好、冠军、

我的客户对 CC1120有疑问:

遇到了在2GFSK 和2FSK 模式下不同 IC 之间进行通信的问题。 我想与您一起检查您的实验室中的条件是否相同,或者只有我有问题。

 

测试条件:

当两个 CC1200产品设置为不同的模式时,一个是2GFSK,另一个是2FSK,通信正常。

当一个产品使用 CC1200、另一个产品使用 CC1101时、这两个产品设置为不同的模式、一个是2GFSK、另一个是2FSK、通信失败。

 

谢谢!

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供 SmartRF Studio 中显示问题的.xml (配置文件)。

    此外、对于 CC1120 <-> CC1101、如果您将两个对讲机设置为使用 FSK 或 GFSK、则所有其他设置相同、那么它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、问题迎刃而解、 2GFSK 和2FSK 模式下不同 IC 之间的通信现在正常。

    我对 FSK 和 GFSK 之间的通信还有另一个问题:情况是否低于预期?

    对于2FSK、发送 GFSK 总是更好。

    对于4FSK、发送 GFSK 但接收 FSK 会导致成功率大幅下降。

    可以在附件中看到测试数据。  

    测试结果:e2e.ti.com/.../test-result-of-G4FSK.docx

    数据包发送:100、成功接收数据包。 发送和接收设备的类型相同。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于调制解调器以及接收器期望看到的波形形状。 对于 GFSK 和 FSK、眼图会有所不同、而对于4-(G) FSK、差异甚至更大。

    此测试的背景是什么? 建议在两侧使用相同类型的调制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试目的是确认 GFSK 的通信是否优于 FSK、包括2GFSK 和4GFSK。 如果 GFSK 优于 FSK、我们将使用 GFSK 而不是 FSK。

    好的、我们可以首先将不同模式通信的条件放在一边。 现在结果显示、在两侧采用相同类型的调制时、4GFSK 比4FSK 更糟糕、我们想与 TI 确认这是否正常。

    从结果可以看出、2GFSK 到2GFSK 接收70个数据包、2FSK 到2FSK 接收68个数据包、条件与发送100个数据包相同。 因此、我们认为2GFSK 转2GFSK 比我们预期的2FSK 转2FSK 略好。
    但4GFSK 与4FSK 的结果不同。 4GFSK 到4GFSK 接收90个数据包、4FSK 到4FSK 接收97个数据包、条件与发送100个数据包相同。 4FSK 似乎优于4GFSK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常情况下、FSK 应略优于 GFSK、因为眼图张开度更大=>更易于解调。 但同样、这也取决于调制解调器的设计方式。 通常使用 GFSK、因为 GFSK 的 OBW 和边带比 FSK 好得多(使用频谱比较两者)