This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何在 SmartRF 中设置 txPower 表单0dBm~10dBm

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/703307/cc1312r-how-to-set-txpower-table-form-0dbm-10dbm-in-smartrf

器件型号:CC1312R

如何在 SmartRF 中设置 txPower 表单0dBm~10dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可从 TX 功率下拉菜单中选择所有可用的 TX 功率。 介于0和-10 dBm 之间、您可以选择-5。

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是我如何知道该值。
    例如、当我设置为433MHz 时、我只能在菜单中看到默认的14dBm。

    我想设置0dBm 或5dBm。 我如何知道该值。 与.txPower 表类似?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 Studio 中可以看到、我们仅对779 - 930 MHz 频带进行了特性化设置。 目前尚未提供433MHz 设置、因此我们没有此频带的 TX 功率设置。 只需将频率从868MHz 更改为433MHz、就不会为您提供最佳性能。

    BR
    Siri