This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1350/CC2650/CC2640/CC2640R2F 开关/开关电源

Guru**** 2540590 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/702962/cc1310-cc1350-cc2650-cc2640-cc2640r2f-switching-switcher-power-supply

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: TPS54302

您好、团队 CC1310、

我的客户计划使用 TPS54302开关(www.ti.com/.../TPS54302) 作为 CC1310的3.3V 电源。  

TPS54302是一款"4.5V 至28V 输入、3A 输出、EMI 友好型同步降压转换器。 具有400kHz 固定开关频率和频率展频以降低 EMI "。

使用此开关(或其他开关)是否可能会导致 CC1310的无线电功能/RF 出现任何问题?  

大多数参考设计使用线性稳压器。 这更是为了方便还是为了实现更安静的电源电压、还是?  

一般而言、我们是否有准则 WRT 电源的清洁程度如何才能不影响 CC13/CC26射频性能?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已使用 LDO 以外的 www.ti.com/.../swra498.pdf 进行了测试。

    电源上的噪声可能会混用、并且可以作为输出上的杂散或增加的相位噪声可见。

    电源上可以具有的噪声大小不符合我们的规格、因为允许的噪声在很大程度上取决于作为一个参数的噪声频率。 我们在降低电源噪声方面所做的努力并不只是包含一个磁珠。 TPS 页面是否提供了有关如何清洁电源的提示?

    对于测试、我将连接 TPS EM A CC LP 并测量输出频谱。