This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125与 CC1120

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/701590/cc1125-cc1125-vs-cc1120

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1120

下午好!

CC1125和 CC1120之间的区别是什么。 我已经将 CC1120芯片用于通道带宽为15KHz 的 GFSK 收发器、我想知道使用 CC1125是否有增益、而当我选择 CC1120芯片时不存在该增益。

谢谢、

Samuel Vanremortere

研发部门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1125是 CC1120的窄带版本。 CC1125能够以40MHz xtal 运行、从而提供较低的相位噪声。 如果您的应用程序已启动并与 CC1120一起运行、并且对性能感到满意、那么迁移到 CC1125的增益将非常有限。