请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 Thread 中讨论的其他器件: TMP116、 SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我回来了、我找不到泄漏电流的来源、即129uA、我检查了可能是该电流源的参数。
(与 TMP116连接的 Custum PCB CC1310 4x4 RSM)
1 -我删除与 UART 相关的代码;
2 -我检查未使用的引脚
3-我用必要的建议重新编写了有关温度部分的代码;
您好、除此之外、
在传感器打开之前、我的系统在传感器打开后进入待机模式、尽管在发送射频数据后、我添加了任务睡眠、如何返回待机模式以及传感器为何保持活动状态、但系统消耗的电流仍为129uA?
感谢帮助;
是否还有其他参数要检查,请检查?