This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:cc1200 pin29

Guru**** 2769985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/701458/cc1200-cc1200-pin29

器件型号:CC1200

尊敬的先生:

如果客户使用 TXCO、如何连接 P29? 我看到参考设计该引脚使用一个电容接地。但 Sepc 显示它是连接 XOSC 电源稳压器。   

请参阅以下参考设计原理图。

我想知道、PIN29是否需要连接到 VDD_REG?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TCXO 的供电方式取决于电源电压范围。

    如果 TCXO 在1.8V 电压下运行、则可以将其连接到 DCPL_XOSC。 DCPL_XOSC 是内部稳压器的输出、不应通过连接到 VDD_REG 来实现。 如果 TCXO 在3.3V 电压下运行、则应将其连接到 VDD_REG。