This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:cc1200频率错误

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/700976/cc1200-cc1200-frequency-error

器件型号:CC1200

 您好、先生、

我的客户想知道在 FSK 模式下 CC1200允许的最大频率误差是多少、我们在规格中找不到任何数据、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于频率容差取决于数据速率、频率偏差和 RX 滤波器带宽、因此对此没有一个单一的答案。

    您可以使用卡森规则估算 TX 信号带宽(SBW):SBW = 2 x 偏差+符号速率

    RX 滤波器带宽需要足够宽、以适应 SBW 并考虑频率误差。 假设频率误差可能在相反方向漂移、则 RX 滤波器带宽> SBW + 4 x RF_FREQUENCY (MHz) x 晶体误差(ppm)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。