器件型号:CC1120-CC1190EM915RD
您好!
我已经使用 CC1120-CC1190 BoosterPack 测试了杂散 emmission。
作为 920.9 ~ 923.3Mhz 频带的韩国频带、 904Mhz ~ 915MHz 频率范围的杂散发射 必须小于-76dBm/100kHz RBW。
我们在 CC1190输出端口上使用了额外的 BPF。
通带(920.9 ~ 923.3Mhz)插入损耗约为5dB、阻带(904Mhz ~ 915MHz)衰减约为50dB 的阴道 BPF。
尽管使用50dB 衰减 BPF、 仍会发生伪波辐射。
-通道频率:920.9Mhz,杂散频率 :909.65Mhz,-74dBm/100kHz
-通道频率:921.7Mhz,杂散频率 :910.45Mhz,
-信道频率:922.9Mhz,杂散频率 :911.65Mhz,
-->信道频率与杂散频率差异:11.25MHz
如果 仅使用 CC1120-CC1190 BoosterPack (测试设置1)、 则不会测量杂散频率。
但是、如果我们连接附加的 BPF (测试设置2)、则会测量杂散发射频率。
我不理解这种现象。
您是否建议我解决此问题?
测试设置1: 仅限 CC1120-CC1190 BoosterPack, 频率920.9Mhz,输出功率20dBm
测试设置 2: CC1120-CC1190 BoosterPack +射频电缆(1dB 损耗)+外部 BPF (插入损耗~5dB)
谢谢。