This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120-CC1190EM915RD:CC1120+CC1190杂散发射。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/701044/cc1120-cc1190em915rd-cc1120-cc1190-spurious-emission

器件型号:CC1120-CC1190EM915RD

您好!

我已经使用 CC1120-CC1190 BoosterPack 测试了杂散 emmission。

作为 920.9 ~ 923.3Mhz 频带的韩国频带、 904Mhz ~ 915MHz 频率范围的杂散发射 必须小于-76dBm/100kHz RBW。

我们在 CC1190输出端口上使用了额外的 BPF。

通带(920.9 ~ 923.3Mhz)插入损耗约为5dB、阻带(904Mhz ~ 915MHz)衰减约为50dB 的阴道 BPF。

尽管使用50dB 衰减 BPF、  仍会发生伪波辐射。

 -通道频率:920.9Mhz,杂散频率 :909.65Mhz,-74dBm/100kHz

 -通道频率:921.7Mhz,杂散频率 :910.45Mhz,

 -信道频率:922.9Mhz,杂散频率 :911.65Mhz,

  -->信道频率与杂散频率差异:11.25MHz

如果 仅使用 CC1120-CC1190 BoosterPack (测试设置1)、 则不会测量杂散频率。

但是、如果我们连接附加的 BPF (测试设置2)、则会测量杂散发射频率。

我不理解这种现象。

您是否建议我解决此问题?

测试设置1: 仅限 CC1120-CC1190 BoosterPack, 频率920.9Mhz,输出功率20dBm

 

测试设置 2: CC1120-CC1190 BoosterPack +射频电缆(1dB 损耗)+外部 BPF (插入损耗~5dB)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在使用的外部 BPF 上有一些数据?

    您能否拍摄测量设置的图片?

    根据您提供的信息、我看不到为什么您在连接外部滤波器时应该看到近端杂散。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ter。
    我无法在公共网站上附加 BPF 数据。
    您可以给我发送电子邮件(ch.no@serialsystem.com)吗?
    我将通过电子邮件添加 BPF 数据和测试设置图片
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向我发送一份 E2E 朋友申请、您将能够以私人邮件的形式向我发送信息。