This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:有关"地址过滤"功能的问题。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/700737/cc1125-questions-on-address-filtering-feature

器件型号:CC1125

大家好、

 我想知道您是否可以澄清有关 CC1125上“地址过滤”的几点。 我们的产品希望执行以下操作:

 总共20个节点。

在正常操作中,系统是“网状”,每个人都与所有人交谈。 但是、在短时间内、我们需要确认通信、但我们希望执行以下操作:

 

      -节点10 (我们称为 IT 主设备)通过发送和等待响应与节点1-9 (我们称为从设备)进行通信。

      -节点20 (我们称为 IT 主设备)通过发送和等待响应与节点11-19 (我们称为从设备)进行通信。

 

由于我们使用 eWOR 和监听模式,因此我们不希望节点11-19在节点10启动与节点1-9的通信时唤醒。 很明显、当节点20执行类似的过程时、节点1-9需要相同的操作。  

在可行性研究中,我们考虑使用“地址过滤器”功能,但我们不确定这是否可以即时配置? 通常,在我们的核心操作(使用网状网络)期间,所有节点都与每个人进行通信,目前我们没有启用“地址过滤器”。 我们的问题是:

 

  1. 我们能否在不重置无线电的情况下即时启用/禁用“地址过滤器”?
  2. 我们能否从一系列地址而不是“一个”地址进行筛选?
  3. 是否还有其他可能对上述方法有用的功能?

 

此致

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当对讲机处于空闲状态时、您可以启用和禁用地址筛选、并且除了与地址筛选相关的寄存器之外、无需重置对讲机或配置其他寄存器。

    您无法对地址范围进行筛选。 以下选项可用:

    • 无地址检查
    • 地址检查、无广播
    • 地址检查、0x00广播
    • 地址检查、0x00和0xFF 广播

    这意味着、例如、如果您选择地址检查、0x00广播、那么节点1-9可能有一个公共地址(0xAA)、节点11-19有另一个公共地址(0xBB)。 当所有节点都将听到该消息时、使用地址0x00 (广播地址)。 在其他情况下、主器件使用地址0xAA 或0xBB。

    当使用监听模式时、所有对讲机都将接收同步字、但当接收到地址时、未侦听该特定地址的对讲机将返回睡眠状态、前提是 term_ON_BAD_packet = 1。

    BR

    Siri