大家好、
我想知道您是否可以澄清有关 CC1125上“地址过滤”的几点。 我们的产品希望执行以下操作:
总共20个节点。
在正常操作中,系统是“网状”,每个人都与所有人交谈。 但是、在短时间内、我们需要确认通信、但我们希望执行以下操作:
-节点10 (我们称为 IT 主设备)通过发送和等待响应与节点1-9 (我们称为从设备)进行通信。
-节点20 (我们称为 IT 主设备)通过发送和等待响应与节点11-19 (我们称为从设备)进行通信。
由于我们使用 eWOR 和监听模式,因此我们不希望节点11-19在节点10启动与节点1-9的通信时唤醒。 很明显、当节点20执行类似的过程时、节点1-9需要相同的操作。
在可行性研究中,我们考虑使用“地址过滤器”功能,但我们不确定这是否可以即时配置? 通常,在我们的核心操作(使用网状网络)期间,所有节点都与每个人进行通信,目前我们没有启用“地址过滤器”。 我们的问题是:
- 我们能否在不重置无线电的情况下即时启用/禁用“地址过滤器”?
- 我们能否从一系列地址而不是“一个”地址进行筛选?
- 是否还有其他可能对上述方法有用的功能?
此致
乔治