This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC1120:CC1120 920M 匹配网络

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/697455/compiler-cc1120-cc1120-920m-matching-network

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1190

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我使用1120射频芯片并希望它在920M 频带中运行。
我目前正在努力寻找相关的参考电路、尤其是匹配网络。
我使用了一个915M 电路、并在将天线辐射功率配置为10dBm 时测量到的辐射功率仅为5dBm。

请在哪里找到这些参考文件?

 

Tks  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎使用了正确的参考设计。
    -您是否测量了传导输出功率?
    -您使用哪种天线?
    -它是否针对您的电路板进行了调优?
    -您是如何测量辐射功率的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了 CC1120+CC1190的匹配参数。 我相信这不是一个好选择。 我所期望的只是仅使用 CC1120。
    测量方法是使用频谱分析仪在前导码连续传输的情况下测量天线入口的功率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "我使用了 CC1120+CC1190的匹配参数。 我相信这不是一个好选择。 我所期望的只是仅使用 CC1120。"
    您在这里是指天线匹配吗?
    "测量方法是使用频谱分析仪在前导码连续传输的情况下测量天线入口的功率"
    这是传导还是辐射? 为什么使用前导码而不是 CW?

    我需要以下问题的答案才能提供帮助:
    -您是否测量了传导输出功率?
    -您使用哪种天线?
    -它是否针对您的电路板进行了调优?
    -您是如何测量辐射功率的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ---我使用弹簧天线

    ----我卸下了弹簧天线,并在持续传输载波时测量天线入口的功率。

    当我将其配置为10dBm 时、功率仅为5dBm。

    我最想理解的是当系统以920MHZ 运行时的基准电路和参数。

    下面标记的部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的第一篇帖子中、您写道您测得的辐射功率为5dBm、但实际上这是一种传导测量。

    图片中显示的匹配是一个宽带匹配、可在高达930MHz 的频率下提供良好的性能。 如果您已将芯片编程为使用10dBm 设置、则得到5dBm、则表明您的设计偏离了我们的参考设计。

    -您是否已针对其他输出功率设置测试了输出功率?
    -您能否发布一张图片、展示如何将 DUT 连接到所做测量的频谱?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    下图是相关的测试图和寄存器参数配置。

    希望能帮助您快速找到问题。

    您是否有920M 参考应用电路?我可以使用它来重新测试它、并将其与原始设计进行比较。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享原理图(pdf)、BOM 文件和布局(gerber)? 如果您不希望在论坛上公开、您可以向我发送朋友请求、这样就可以直接将其发送给我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我的设计遵循以下参考文档、包括原理图和 BOM。

    我之所以使用此参考电路、是因为我没有找到920M 参考设计。

    这是因为我使用了以下不正确的基准电路、所以我希望得到正确的基准电路。 谢谢。

    我最想了解的是920M 参考设计文档。 因此、我希望您可以直接提供920M 参考文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我之前回答过的、 www.ti.com/.../tidr240.pdf 还涵盖了920 MHz。

    您测量的输出功率为5dBm、表示出现了问题。 从您发布的图片中、您很难准确地看到您焊接在半刚性电缆上的位置、但从我可以看到的结果中、这看起来是正确的。 原理图、BOM 或布局。 对于后面的部分、图片表示您没有关注参考设计的布局部分。 我还看到了很多客户声称参考设计得到了遵循的设计、但我发现情况并非如此。 也可能是汇编错误、汇编程序会反复安装与 BOM 列表中所述值不同的值。