This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:与具有 GPO 最小输出低电平的 MCU 连接、比输入低电平最大值高0.1V。

Guru**** 2536100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/698430/cc1190-interfacing-with-mcu-with-gpo-minimum-output-low-0-1v-above-input-low-maximum

器件型号:CC1190

您好!  

我正在连接 CC1190、并注意到输入低最大电压为0.3V、MCU 的输出低电压为0.4V、您是否建议使用串联电阻器来改善这种情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常在提供电流(用于输出)时给出 IO 规格。 我不确定最大限制是否与此上下文相关、因为这些是不消耗任何电流的静态逻辑信号。