This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:CC1310

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TPS610981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/697274/ccs-cc1310-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: TPS610981

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

电压监控电路在 CC1310上的工作原理是什么? 是否可以选择电压阈值来复位 IC?
我的电路基于 CC1310一些由 CR2132锂离子电池供电的传感器。 但是、我有一个外部直流/直流 TPS610981来为所有电路供电、以使 MCU 和传感器保持相同的电压、并能够使用电池直至电池结束
当我插入电池时、电路启动并工作正常、在1或2秒内灌入约4mA、然后在灌入约15uA 时变为低功耗...
如果我在短时间内(大约2秒)取出电池并重新插入电池、则电路不会复位、电源抑制会超过100mA、从而快速吸收所有电池。
我已经进行了一些仅组装 TPS 的测试、以检查问题是否是直流/直流。 即使在短复位时间内、TPS 也能正常工作。 然后、我添加了传感器、它也可以正常工作。 因此、我认为我的问题是 CC1310在复位期间达到无法复位 IC 的电压、当电源恢复时、启动错误。
我想、如果我将电压监控电路的电压阈值设置在2.8V 左右(因为 TPS 始终保持3.3V)、这个问题可以解决。
所以:
1) 1)是否可以设置此电压阈值?
2) 2)是否有任何提示可避免这种行为? 如何更改 MCU 复位引脚(当前为100nF)的电容值?   
3) 3)如果您不同意我的结论、请告诉我。

期待您的反馈。
提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    取出电池并重新插入电池时、您是否能够测量显示电平的 VDDS 和 VDDR 线路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的图像包含 VDDS (CH2绿色)和 VDDR (CH1黄色)。 均为1V/div。 请注意、我等待了2秒以重新插入电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万  

    欠压复位(BOD)在出厂时修整为1.8V 以下。 如果使用14dBm 无线电"升压"模式、VDDR 也增加到1.95V、那么这种情况无法编程。

    还有一个上电复位(POR)模块、此模块在典型值为1.0V - 1.4V 之间触发。

    低于 POR 阈值时、系统电流消耗处于几百纳安的低水平。
    在 POR 和 BOD 阈值之间、电流消耗约为80uA。
    高于 BOD 阈值时、系统将启动。 初始上电(将 VDDR 和 DCOUPL 电容器充电至标称电压)约为25mA。 之后、器件将引导并消耗其正常的有效电流。

    这些信息实际上应该在数据表中。

    您介绍的故障机制在上电后消耗100mA 电流、导致 TPS 无法提供足够的电流。 有趣的是、VDDS = 1.8V 时会发生这种情况、此时 CC1310启动。

    但是、电流消耗的原因也可能是其他原因。 我建议您尝试通过逐芯片拆焊连接到 CC1310的 GPIO 的任何元件来解决该问题。 100mA 电流可能也足以精确定位电流消耗、方法是将您的(ESD 保护)手指放在电路板上的芯片上、以查看哪一个是热的。

    此致、
    Svend