This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:复位期间的 GPIO 和 SPI 状态

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/696584/cc1125-gpio-and-spi-status-during-reset

器件型号:CC1125

大家好、

我们希望使用 CC1125、并想知道器件处于复位状态时 GPIO 和 SPI (SO)线路的状态是什么。 它们是三态还是不确定?

此致、

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IOCFG 寄存器的寄存器信息、包括复位值、请参阅 www.ti.com/.../swru295e.pdf 中的第71页
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    这是发生复位后的引脚信息。 当器件保持复位时、即 RESET_N 保持低电平时、预期会出现什么行为?

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于复位是异步的、因此当复位处于活动状态(保持低电平)时、复位值也是有效的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    例如、您能不能帮助我了解当芯片保持复位时、GPIO3上的预期行为是什么? 它说默认输出选择将是 PKT_SYNC_RxTx、但这并不能告诉我引脚上的预期结果。

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设为“0”,但需要挖掘才能找到(或测量)。 但在我开始之前、问题的背景是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我们的设计中有2个 CC1125器件(用于不同频带)、一个始终处于活动状态、另一个处于复位状态。 由于这种情况、为简单起见、我们希望将一些引脚连接在一起。

    您能否确认 GPIO 和 SO 线路的预期行为?

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 R&D 从代码中可以看到、GPIO 在处于有效复位状态时被驱动为低电平有效。 能够执行您希望 IOS 应该处于高阻态的任务
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    感谢您的确认、这似乎与我们在最后看到的行为一致

    此致、
    Akash