This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:中频(IF)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SMARTRFTM-STUDIO, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/696979/cc1125-intermediate-frequency-if

器件型号:CC1125
Thread 中讨论的其他器件:SMARTRFTM-Studio

您好!

我们将使用 SMARTRFTM-Studio 测试 CC1125、其"通用434MHz 位速率:1.2kbps、2-FSK、12.5kHz 通道间距、针对灵敏度进行了优化。 (434MHz)"设置。

查看数据表中的第13页和第15页(表中的最后一行)、可以看到"图像频率为-125kHz"。 我们是否可以将其理解为中间频率(IF)应为62.5kHz? 这是可以在器件中编程的参数吗?  IFAMP 寄存器的用途是什么?

此致、

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果编程为: www.ti.com/.../swru295e.pdf 中 的9.13、那么对于此寄存器和 IFAMP 寄存器、请使用 SmartRF Studio 中的设置。

    通常、可以使用默认 IF、也可以不使用 IF。 IFAMP 寄存器设置 IF AMP 的偏置电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    请根据提供的公式确认以下内容是否正确:

    FREQ_IF = 0x33 = 51 (十进制)(这来自 SmartRF Studio 中用于原始帖子中所述设置的寄存器设置)
    F_XOSC = 40MHz (CC1125EM 上为40MHz XOSC)

    F_IF =(40 * 10^6)*(51)/(2^15)= 62、255.859375 =~ 62.3kHz

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错。 由于我们不知道1/f 噪声和量化噪声之间的扫描点在哪里、因此 IF 频率设计为高分辨率。