主题中讨论的其他器件: TPS610981
尊敬的:
电压监控电路在 CC1310上的工作原理是什么? 是否可以选择电压阈值来复位 IC?
我的电路基于 CC1310一些由 CR2132锂离子电池供电的传感器。 但是、我有一个外部直流/直流 TPS610981来为所有电路供电、以使 MCU 和传感器保持相同的电压、并能够使用电池直至电池结束
当我插入电池时、电路启动并工作正常、在1或2秒内灌入约4mA、然后在灌入约15uA 时变为低功耗...
如果我在短时间内(大约2秒)取出电池并重新插入电池、则电路不会复位、电源抑制会超过100mA、从而快速吸收所有电池。
我已经进行了一些仅组装 TPS 的测试、以检查问题是否是直流/直流。 即使在短复位时间内、TPS 也能正常工作。 然后、我添加了传感器、它也可以正常工作。 因此、我认为我的问题是 CC1310在复位期间达到无法复位 IC 的电压、当电源恢复时、启动错误。
我想、如果我将电压监控电路的电压阈值设置在2.8V 左右(因为 TPS 始终保持3.3V)、这个问题可以解决。
所以:
1) 1)是否可以设置此电压阈值?
2) 2)是否有任何提示可避免这种行为? 如何更改复位引脚(当前为100nF)上的电容值?
3) 3)如果您不同意我的结论、请告诉我。
期待您的反馈。
提前感谢...