This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:基于 CC1310 - CC1190的射频设计要求;中心频率433.92 MHz

Guru**** 2528580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/696229/cc1190-rf-design-requirement-based-on-cc1310---cc1190-center-frequency-433-92-mhz

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好!

参考标题为"CC1310 Skyworks PA Chinese AMR Reference Design Rev2.x "的应用报告、  

我可以为 TX 和 RX 模式找到单独的配置。 对于在 RX 和 TX 模式之间切换的器件、是否需要根据应用修改这些寄存器

传输或接收模式。 非常感谢对此进行了澄清。 谢谢。

--

Ijaz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、为了控制 FEM、必须根据2.4.1中的表设置 DIO。

    此外、必须根据2.4.2设置前端配置。 两者都必须从应用程序中完成。