This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:UART Open Rx 引脚上拉驱动设置

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/695339/rtos-cc1310-uart-open-rx-pin-pull-up-drive-setting

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: SimpliciTI

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我看到了下面的线程。

在上述文章中、Siri 告诉他修改副本并将其包含在项目中

我使用的是 CCS IDE/cc1310 SDK。

如何设置"使用本地文件"和"排除 SDK 文件"? 您能解释详细信息吗?

我看到了以下文章。

SHAowei 说、他成功使用"IOCIOPortPullSet (CC1310_LAUNCHXL_UART_RX、IOC_IOPULL_UP);"。

使用两种方法中的一种"RX 上拉"是否存在任何问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    只需将修改后的 UARTCC26XX.c 文件添加到项目中、即可使用本地副本。 这将在链接时覆盖驱动程序库版本。

    您可能可以使用第二种方法、但如果您在某些情况下最终出现未定义的行为、我不会感到意外、因为驱动程序不知道该设置、并且可能会在另一次重新配置引脚。 我将采用 Siri 建议的方法、该方法将确保 UART 驱动程序"知道"您想要启用上拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但斯克请您回答。