Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
您好!
我们需要根据外部 GPIO 引脚的状态暂停和恢复 CC1312r7。
基本来说、我们唯一需要运行的是 AONRTC 和通过 GPIO 唤醒功能。
整个802.15.4堆栈以及 TIRTOS7的其余部分应停止、电源模式应暂停、直到引脚再次变为高电平。
注册引脚回调关断功能有效、并在引脚变为低电平时调用该功能。
将 MCU 置于待机状态似乎也适用于
SysCtrlStandby (假、VIMS_ON_CPU_ON_MODE、SYSCTRL_Preferred_REARGE_MODE);
(POWER_SHUTDOWN 不起作用,例如 POWER_SHUTDOWN (PowerCC26XX_STANDBY,10*1000)返回时立即返回返回返回返回代码0)
但是恢复不起作用。 我们可以告诉 MCU 在 BIM 中挂起或在 macradopowerupwait 中挂起。
我们尝试了不同的方法来重置和重新启用 MCU 和 SYSBIOS 环境、但似乎都不起作用。
实际工作的唯一过程是关闭外部 MCU 电源并重新加电。
有什么建议吗?
是否有任何可用的工作示例、例如将整个 TIRTOS7和驱动器断电至待机状态、然后恢复、存储器中存在 OAD BIM?