This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:在 FH/TI15.4方面符合 ETSI EN300220标准

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1186017/cc1352r-etsi-en300220-compliance-with-regards-to-fh-ti15-4

器件型号:CC1352R

您好!
我们正在开发一款利用 CC1352R 和启用了跳频功能的 TI 15.4堆栈的产品。 我们现在正在进行 ETSI 认证、特别是 EN 300 220、 https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022002/03.02.01_60/en_30022002v030201p.pdf 、测试机构对我们的跳频通道有疑问

在第4.3.10节中、我们可以看到、对于 FHSS、占用带宽小于100kHz 时所需的最小通道数为47个、而对于200kHz 带宽、我们有34个通道可用。 FHSS 部分是否不适用、在这种情况下、是否有任何文档对此进行了进一步解释?

占空比对我们来说很可能不是问题、因为我们使用的是礼貌的频谱访问

感谢您的任何建议、

此致、Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    我需要与软件设计人员一起研究这个问题。

    您使用的是哪个版本的 SImplLink CC13xx/26xx SDK?

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    我需要与软件设计人员一起研究这个问题。

    您使用的是哪个版本的 SImplLink CC13xx/26xx SDK?

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    默认情况下提供的通道映射只是初始配置。 您可以根据需要向通道映射添加更多通道:

    #define CONFIG_FH_CHANNEL_MASK          { 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F, \
                                              0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, \
                                              0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }

    谢谢、

    玛丽·H