您好!
我们正在开发一款利用 CC1352R 和启用了跳频功能的 TI 15.4堆栈的产品。 我们现在正在进行 ETSI 认证、特别是 EN 300 220、 https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022002/03.02.01_60/en_30022002v030201p.pdf 、测试机构对我们的跳频通道有疑问
在第4.3.10节中、我们可以看到、对于 FHSS、占用带宽小于100kHz 时所需的最小通道数为47个、而对于200kHz 带宽、我们有34个通道可用。 FHSS 部分是否不适用、在这种情况下、是否有任何文档对此进行了进一步解释?
占空比对我们来说很可能不是问题、因为我们使用的是礼貌的频谱访问
感谢您的任何建议、
此致、Marcus