This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:使用 Zephir 项目、它将在启用项目 Subg-1G 的相关配置后重新启动。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1186640/cc1352p7-using-the-zephyr-project-it-will-restart-after-enabling-the-relevant-configuration-of-the-project-subg-1g

器件型号:CC1352P7

大家好、

以下是客户的请求:

客户使用 了 https://github.com/vaishnavachath/zephyr/tree/cc13x2x7_support 中的源代码 并在  Zephir/samples/boards/beagleconnect_freewy/sensortest 中编译了演示。  由于 CC1352P7支持低于1g 和2.4G 频段、因此客户在编译阶段使用了低于1G 频段并打开了相关的编译配置。 编译可以通过、并且可以生成相应的 zephyr.bin 烧录文件。

问题:如果他没有打开 subg-1G 编译配置、编译固件、刻录、则电路板可以正常运行。 但是、当他打开 subg-1G 进行编译和配置时、该板将持续重新启动、 而他自己的大多数板都存在此问题。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    该代码不是 TI 的源代码、因此我不知道它应该是如何工作的。

    也许您可以问 Zephir 在线社区?

    如果您可以发布与所选模式相关的射频设置、我可以查看。 或者、在发生这种情况时暂停并截屏调试会话。

    谢谢、

    玛丽·H