This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:参考设计的源代码

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/669906/cc1350-source-code-for-reference-design

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:WMBUS

您好!

我将进入此参考设计(http://www.ti.com/tool/TIDA-01531?keyMatch=CC1350%20BUS&tisearch=tidesigns#)。 我想问是否存在此源代码? 我想开始使用 CC1350和 WMBus、但我不知道如何开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您看到了吗? http://www.ti.com/tool/WMBUs

    此致、
    Prashanth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我注意到了、但我没有找到任何示例代码、如何使用它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否安装了它? 安装完成后、您可以在 CCS 中打开 C:\ti\wmbus_cc13x0_rtos_1_2_0\wmbus-cc13xx-rtos-1.2.0\ide\ccs\cc13xx_rtos_lib_use 工程。 如果我不是错的话、您应该会看到那里的源代码。
    此致、
    Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我单击它解决了我的问题、但它没有解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您从上面给出的链接下载并解压缩 WMBUS 堆栈、您将找到相关文档和一些示例。 堆栈没有完整的源代码、仅适用于用户可配置的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在文件"app_aplCollectorRtos.c"中、有几种方法没有被调用、但如果注释正确、它们应该是重要的函数。 比如"wmbus_apL_evt_rx"、应该为每个接收到的消息调用该函数、但我没有注意到在哪里调用该函数