This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125DK:请回答以下问题

Guru**** 2501855 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/670340/cc1125dk-please-answer-the-following

器件型号:CC1125DK
主题中讨论的其他器件:CC1125

请 回答  以下问题

  1.          从 TX FIFO 通过射频发送数据包数据的标准、 我 是说    TX FIFO 中有2个字节   等待   发送 该 数据的时间。
  2. 前导  码序列 接收  、然后 同步 字 检测 ..:-  在该数据包 长度  被配置 为 128 字节后 、  接收 到10 字节 而不  是数据之后   、前导码 是 RX 、 在       这 种情况下、前导码被视为数据部分?

       接收 器侧是否有任何时序信息。

在 无限 数据包 长度 模式 下 、数据包 大小 需要预先 固定 、例如 1200 字节。

5.  在详细介绍   FIFO 控制 器和 数据包 处理程序的文档中       ,用户 指南中没有足够的信息 ,所以 我 不能理解  内核。

此致
Sudhir 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)

    发送数据所需的时间取决于数据速率。 CC1125数据表中的第4.13节规定了在进行校准和不进行校准的情况下从空闲状态到 TX 所需的时间。

    2)

    不理解问题。 如果您已将对讲机配置为可变数据包长度、对讲机将把同步字之后接收到的第一个字节解释为长度、然后接收该多个字节。 如果使用固定数据包长度模式、则将接收到通过 PKTLEN 寄存器配置的字节数量

    3)

    您指的是什么信息? 数据表(4.13节)中提供了时序信息

    4)

    在无限数据包长度模式下、除非您选择、否则对讲机将永远保持 RX 状态

       a)选通信号空闲

       b)如果您读取 FIFO 的速度不够快、对讲机 FIFO 会溢出

       c)您将对讲机重新配置为固定数据包长度模式、如以下 网址中的无限数据包长度模式代码示例:www.ti.com/.../swrc253

    5)

    除用户指南外、我们没有其他信息。 您还应查看 CC112x 的可用代码示例:

    Siri