This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:使用 CC1190范围扩展器在15.4 Stack 上进行实际传输功率设置

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/669972/rtos-cc1310-actual-transmitted-power-setting-on-the-15-4-stack-with-the-cc1190-range-extender

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们有一个系统、其中集电极使用 CC1190范围扩展器与 CC1310堆栈、但我们不知道在高增益模式下使用堆栈时 CC1310传输的确切功率。 此值是否在任何地方提到、我们可以在 Resource Explorer 中的示例堆栈代码中更改它吗?

谢谢、

Savinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您转到子文件夹中的 config.h fil:

    #if CONFIG_RANGE_EXT_MODE
    #define CONFIG_Transmit _POWER 27
    #else
    #if ((CONFIG_PHY_ID == APIMAC_general_China, 433_PHY_128)||(CONFIG_PHY_ID == APIMAC_general_China, LRM_433_PHY_130)
    #define CONFIG_Transmit 电源 14
    #else
    #define CONFIG_Transmit 功率 12
    #endif
    #endif 

    您可以在此处定义所需的输出功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、这太棒了、非常感谢您