This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:版本 A

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1187117/cc1310-revision-a

器件型号:CC1310

您好!

由于 CC1310的组件短缺、我们可以选择生产芯片版本 A 的产品。

产品不使用待机或关断功能、因此理论上我们应该能够使用芯片的修订版 A 来防止使用有问题的 RC_OSC_LF。  (有关详细信息、请参阅勘误表 cc1310修订版 A)

禁用睡眠/待机时、CC1310是否可在安全环境中使用? (本产品不提供32kHz 晶体)


2.修订版 A 是否受最新 SDK 支持、或者我们是否需要深入研究一些旧的 SimpleLink SDK 才能尝试编译代码?

此致

无需更多导线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:如果您将 LFCLK 设置为从 CCFG 中的 HFCLK 派生、您可以放心、因为它将不会看到勘误表中描述的问题。

    2:我将让 TI 的人员进行双重检查、但我相信您应该能够使用最新的 SDK、在设置中进行几处更改后即可。 应该相当直接地进行测试。

    我感到惊讶的是、它仍然存在一些修订版 A。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、TheGhostOf

    我们将仔细检查 CCFG 设置。

    您希望何时对 SDK 更改的第二部分提供一些反馈?  

    我也很惊讶这里有修订版 A。。。。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在最新的 CC13x0 SDK 中进行了检查、在驱动程序中完成的这两个芯片版本之间的处理似乎没有任何差异。

    只要您遵循勘误表、就应该是安全的。

    此致、

    Arthur