This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310::定制板射频范围

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/669861/cc1310-custom-board-rf-range

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: SimpliciTI

我有两个定制板(基于 CC1310 LP 的设计) A 和 B。两个板都使用868MHz 的芯片天线。 我已在智能设置文件中设置射频参数、例如...

1) 1)频率= 868.000MHz

2)符号速率= 50.000 Kbaud

3)偏差=25.000 KHz

4) RX 滤波器带宽= 98KHz

5) TX 功率= 14dBm

6)惠氏=无白氏  

设置了上述参数后、我得到的范围最大约6-8米。 现在、为了增加定制板的射频范围、信号强度良好、数据包丢失为零/更少、我应该对上述参数进行哪些更改? 它是否还需要其他更改?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查此帖子中 Excel 工作表中的调试检查列表: e2e.ti.com/.../375556

    让我们了解这种方法所建议的测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎您只有测试范围、这低于预期。 导致该不良范围的原因是什么? 嗯、我们无法根据距离测量来了解、因为有两个未知因素。 它可以是 RX 性能、TX 性能、天线设计、也可以是软件相关的(或上述一项或多项的组合)

    因此、在设置射频链路之前、您需要测试以下内容:
    1) 1)传导 TX 性能。 将半刚性同轴电缆焊接到电路板上并断开天线。 使用频谱分析仪测量输出功率。 使用已知良好的软件;例如 SmartRF Studio 或 SDK 中的示例
    2) 2)传导 RX 性能。 将半刚性同轴电缆焊接到电路板上并断开天线。 使用射频信号发生器作为输入源来测量灵敏度。 使用已知良好的软件;例如 SmartRF Studio
    3) 3)使用网络分析器测量天线性能。 根据需要调整阻抗匹配。

    现在、当您完成上述操作并发现每项测试的性能令人满意时、您可以设置一个射频链路。 之前没来过!