This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:射频引脚的 S 参数

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/668708/cc1125-s-parameters-of-rf-pins

器件型号:CC1125

在哪里可以获得 LNA 输入引脚和 PA 引脚(分别用于 RX 和 TX 模式)在整个433和868频带上的 S 参数,以便在 ADS 中对我自己的射频前端进行建模?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 e2e.ti.com/.../127993

    我认为我们从未在433MHz 下测量过这种情况、因为我们使用负载和拉电流来找到最佳阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 该线程的 S 参数是在500MHz 至3GHz 范围内测量的、但我需要400至900MHz 频率的数据。
    在 TX 和 RX 模式下、我还需要 PA 输出的 S11。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您写过、您希望在 ADS 中进行仿真。 但为什么要这样做呢?

    链接到的帖子中的 s 参数是我们拥有的参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我设计基于 CC1125收发器的双频带(433和868)器件、在 RX 路径中具有外部功率放大器、双频带 PCB 天线和可切换滤波器。 我只能使用 ADS 来执行此操作。
    为了实现准确的设计和仿真、我需要 RX 模式下的 LNA 参数和两种模式(TX 和 RX)下的 PA 参数。 或者、至少是这些引脚的 Smith 图表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我分析了"0243.LNA_P_RX.S1P"(来自链路的线程)在868MHz 点的频率、该引脚的复数阻抗(根据此 s 参数模型)在此频率下为16.8-j*80.3。 但数据表中建议的单端模式下 LNA 在此频率下的源阻抗为30+j*30欧姆(对应于此引脚的30j*30阻抗)。
    哪个实际复数阻抗的 LNA_P 和 LNA_N 引脚的频率分别为433和868 MHz?
    此外、在 TX 模式下、哪个复阻抗具有 PA 引脚? 在 RX 模式下(用作小电容? 还是其他?)?
    哪个复阻抗在 TRX_SW 引脚处于关闭状态时(在 RX 模式下、用作小电容?)?
    或者、可能有有关这些引脚的电容和电感的数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这基本上是我们不愿意提供 s 参数文件的原因之一。

    在文本簿中、它们通常使用复杂的共轭匹配。 首先、这可能只适用于 LNA。 TX 中的 PA 接近轨到轨并且远离小信号、这意味着 S 参数无效。 文本簿还与 PA 匹配、以获得最大增益或最大输出功率。 在现实世界中、匹配还必须考虑谐波和功耗。 当 LNA 和 PA 共用引脚时、阻抗必须在 TX 和 RX 之间进行权衡。

    这就是我们给出最佳阻抗、射频引脚希望观察外部网络的阻抗的原因。 我建议将参考设计的布局导入 ADS 中、并使用 LNA 或 PA 引脚的高阻抗(1MHz)端接(取决于您未使用的引脚)对此进行仿真。 对于 TRX 引脚、请使用提供的 s 参数文件。

    将433MHz 和868MHz 组合在一个设计中具有挑战性。 LNA 需要0V 直流偏置。 可以使用宽带平衡-非平衡变压器、因为我假设您不需要在设计中使用大量开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了转换差分 LNA 输入、我使用宽带变压器 ETC1-1-13、该变压器已经能够向差分侧应用任何所需的直流电平。 之后、所有 RX 路径都是单端的。
    我在该线程中没有看到 TRX 引脚的 S1P 文件、抱歉、谢谢、现在我看到了它。
    左侧的一个问题- PA 引脚在 RX 模式下的行为是什么? 接收时、它的复数阻抗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PA 处于断电状态、而器件处于 RX 状态、这意味着 PA 输入为高阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阻抗假设有一些电容阻抗、这对于射频路径设计可能很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否存在有关 RX 模式下 PA 引脚电容(或 s 参数)的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在前一篇文章中所写的:"我链接到的帖子中的 s 参数是我们拥有的内容。"