请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 主题中讨论的其他器件: CC1190
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想在 CC1350上配置两个 GPIO 来驱动外部 IC。 我需要在每个引脚上具有0.6至2.2V 的电压范围。
从数据表中可以看出、我应该在 DIO_23至 DIO_30之间使用 GPIO。 我不确定如何通过这些引脚实现可变电压。
2.我正在定制板上使用 CC1190和 CC1350。 我使用的是数据表中描述的1190芯片的评估模式配置。 我对芯片的放置感到困惑。
以下哪一项是正确的? -
RF 端口---平衡-非平衡变压器--- CC1190 ---滤波器---天线
RF 端口--平衡-非平衡变压器--滤波器-- cc1190 --天线
我知道、在滤波器的输出端、我获得了50欧姆的阻抗。 上述每种情况会如何影响该阻抗?