This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:模拟输出

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/669643/ccs-cc1350-analog-output

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件: CC1190

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在 CC1350上配置两个 GPIO 来驱动外部 IC。 我需要在每个引脚上具有0.6至2.2V 的电压范围。

从数据表中可以看出、我应该在 DIO_23至 DIO_30之间使用 GPIO。 我不确定如何通过这些引脚实现可变电压。

2.我正在定制板上使用 CC1190和 CC1350。 我使用的是数据表中描述的1190芯片的评估模式配置。 我对芯片的放置感到困惑。  

以下哪一项是正确的? -

RF 端口---平衡-非平衡变压器--- CC1190 ---滤波器---天线

RF 端口--平衡-非平衡变压器--滤波器-- cc1190 --天线

我知道、在滤波器的输出端、我获得了50欧姆的阻抗。 上述每种情况会如何影响该阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1) CC1350上 GPIO 的模拟功能主要是输入。 在 CC1350上、您可能会使用内部电流源来设置电压、但这会是一个高阻抗节点。 CC1312/CC1352上包含一个可设置电压的 DAC。

    2) 2)在此处查看参考设计: www.ti.com/.../swrc338
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.滤波器输出端的阻抗是多少? 它是50欧姆吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SMA 连接器处的50 Ω 电阻。