This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125DK:如何在 cc1125中更改 Rx/Tx 模式

Guru**** 2501175 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/669336/cc1125dk-how-to-chage-rx-tx-mode-in-cc1125

器件型号:CC1125DK
主题中讨论的其他器件:CC1125

您好!

请确定如何更改 Rx/Tx 模式、哪种模式是该模式的注册者。

我读取 Rx FIFO 和 Tx FIFO、但会混淆 Rx/TX 同步的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1125在给定时间只能执行 RX 或 TX。 请参阅 www.ti.com/.../swru295e.pdf 中的图2 、了解如何从给定状态转换到另一状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 想知道如何更改 Rx/TX 模式.........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说如何从 TX 更改为 RX、还是另一种方式? 这显示在我参考的图中。 我假设您已阅读《用户指南》,了解如何控制设备?