This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:cc1350和 cc1352的空中数据速率

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/668603/cc1352r-on-air-data-rate-for-cc1350-and-cc1352

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1101CC1350

您好!

cc1352在900MHz 频段内可实现的最大空中数据速率是多少?

CC1101能够实现数据表中所述的500kbps -如何用于 cc1352和 cc1350?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mir、  

    CC13xx 器件可在高速模式下支持4Mbps。 请参阅 SDK 中的 PER (误包率)测试示例。  

    您还可以参阅此 e2e 帖子以了解更多信息。  

    此致、

    Prashanth