请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 主题中讨论的其他器件:CC1125、 CC1310、 CC1200、 CC1190、
您好!
CC1310与 CC1312之间是否有简单的比较图? 我对无线电没有太多的了解-它们之间是相同的、还是 CC1312针对窄带应用(如 CC1125、CC1200)具有更好的性能?
此外、是否有适用于 CC1312的 AT 命令接口网络处理器固件、就像适用于 CC1310一样? (请 参阅此链接)
最后、CC1312是否更容易连接到 CC1190 (或其他 PA/LNA)? CC1310+CC1190设计一团糟。
谢谢、
Derek