请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 大家好、

CC1310芯片 配置为 OOK 调制模式。 符号速率为2K、它与 SYN590R 的射频接收芯片进行通信。 上图显示了在 SYN590R 的 DOUT 引脚上捕获的波形。 这是前导码0x55的数据、我发现高电平和低电平脉冲宽度。 高电平1的值为350us 、而低电平1的值为650us。 高低电平的预期值为500us、配置参数如下图所示。

我们使用的另一种433发送器芯片没有 这个问题、所以我觉得1310的 OOK 调制有问题、或者是否有任何需要调整的参数?
此致、
凯瑟琳