请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 大家好、
´m Launchxl-CC1310、915MHz、5kbps 和625bps、14dBm 和板载天线、我测试数据传输(大约40字节)。
考虑到2块电路板位于露天、LOS (视线)、2米接地、我可以期望的范围是多少?
我知道还有其他变量、但仅作为基准、我可以预期100M? 200m? 更多?
谢谢你
安德烈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
´m Launchxl-CC1310、915MHz、5kbps 和625bps、14dBm 和板载天线、我测试数据传输(大约40字节)。
考虑到2块电路板位于露天、LOS (视线)、2米接地、我可以期望的范围是多少?
我知道还有其他变量、但仅作为基准、我可以预期100M? 200m? 更多?
谢谢你
安德烈
您可以使用此工具:
https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR
以估算距离。
您好!
应用手册 SWRA479 ( 实现最佳射频范围)的第3节: https://www.ti.com/lit/swra479 提供了有关使用链接的射频范围估算器工具的更多信息。
此致、
Zack