This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:发布 EWP 文件、以使用 SDK 6.40和 IAR Workbench 单独构建 TIRTOS7内核

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1187565/cc1312r7-release-ewp-file-to-build-tirtos7-kernel-seperately-with-sdk-6-40-and-iar-workbench

器件型号:CC1312R7

您好!
我一直在使用5.20 SimpleLink SDK 来单独构建 tirtos 内核、然后与我的应用代码链接。 我打算移至 TIRTOS7和 SDK 6.40、但无法在 tirtos7的发布文件夹中找到 EWP 文件、我看到的只是.syconfig 文件。

我已经为 tirtos7构建并运行 SDK 中提供的空示例、但我正在寻找一个 EWP 文件来单独构建内核、这样我就可以像以前一样将我的应用链接到它。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    遗憾的是、我们 没有独立的 TI-RTOS7项目可供使用。 您使用空项目所做的实际上是为实现您想要实现的目标而建议的方法。

    此致、

    Arthur