This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:433Mhz 频带上的4X4mm 封装参考设计。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1187443/cc1310-4x4mm-package-reference-design-on-433mhz-band

器件型号:CC1310

大家好、  

CC1310是否有4xD 参考设计? 尤其需要433MHz 的射频基准。  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 CC1310的参考设计 、请访问 www.ti.com/.../CC1310 如您所见、4X4和7x7参考设计在868MHz 下的差异很小。 4x4和7x7数据包上的绑定线长度不同、因此存在差异。 对于433MHz、由于低频、键合线的影响很小、因此使用相同的平衡-非平衡变压器时、4x4和7x7之间的差异很可能不大。 我会使用7x7参考设计。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。 我们将从7x7 433参考设计开始。  

    BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    正如 GhostOf 所说、7x7参考设计可能适合这种情况。

    您可能感兴趣的参考设计是 :CC13xxEM-7XD-4251  (SWRC330): https://www.ti.com/lit/zip/swrc330

    此致、

    Zack