CC 是否可以作为 Raspberry PI 的从站、同时维护外部闪存(也可以通过 NVS 驱动程序使用 SPI 驱动程序)、也可以作为 FPGA 组件的主 SPI?
这意味着、所有这三个模块都需要共存:
CC (主器件)->FPGA (从器件)
RASBERI PI (主器件)--> CC (从器件)
CC (主器件)--> NVS extFlash (从器件)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这些示例是为了在 Launchpad 上使用而编写的。 由于该接口连接到板上的其他资源、因此该 Launchpad 的固定 Dios 上具有 UART、I2C 等。 因此、该示例使用 HW 建议的 Dios。 由于 SPI 与 Launchpad 上的内容无关、因此只要您的不被其他驱动器使用、您就可以将信号路由到所需的任何 DIO。
对于定制板、您可以自由定义所有接口、请参阅文档中的"定制板"。