This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0084:低于1GHz 传感器到云 Linux E14套件

Guru**** 2379350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/749746/tidep0084-sub-1-ghz-sensor-to-cloud-linux-e14-kit

器件型号:TIDEP0084

你好

我认为我的所有凭据都可以(尝试过几次),但在连接到 IBM Watson 时仍会出现相同的错误:

IBM 云适配器错误:错误:连接被拒绝:未授权

我不知道正在发生什么情况、也许 Linux 应用程序不是最新的?

提前感谢您的任何帮助

此致

Pedro Correia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否检查了 IBM 仪表板中云服务的日志、以查看是否有更多信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hector

    感谢你的帮助。

    在尝试了几次之后、情况就是这样。

    -在本地,我正在 关闭 IBM 网关并启动 IBM 网关

    在 IBM 仪表板服务上-获得连接、但实际上会继续连接和退出。 应用程序正在运行、但当我单击时显示唤醒、当我转到 URL 时、我会得到  

    TI 15.4-Stack Linux 网关示例应用

    但网络模式未启动。 如果我关闭连接、然后重新打开、凭据将丢失

    感谢您的帮助、这是一个非常令人沮丧的情况(我尝试了 TI 15.4-Stack 的 wifi 版本、无法将应用上传到蓝混合版本)

    Pedro Correia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佩德罗

    上载到 IBM Blue Mix 失败的原因是您需要更新所上载应用程序清单文件上的依赖项。

    当您说关闭连接并重新打开时、您的意思是什么? 关闭/打开网关、还是关闭并重新打开 URL?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AB

    感谢你的帮助

    我更新了清单文件:

    应用:
    -路径:。
    内存:256M
    实例:1.
    域:eu-gb.mybluemix.net
    姓名:XXXXXX
    主机:XXXXXX
    Disk_Quota:1024M
    服务:
    -xxxxxx

    Nane 和 host 是相同的(我为应用程序指定的名称)、而 services 是服务的名称。 域是 eu-gb.mybluemix.net、因为它位于伦敦。

    该应用程序(显然)正常工作,URL 将打开并与本地网关完全相同。

    有什么错误吗? 缺少任何内容?

    我很想在云中看到网关!

    再次感谢

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AB
    我更新了清单文件:

    应用:
    -路径:。
    内存:256M
    实例:1.
    域:eu-gb.mybluemix.net
    姓名:XXXXXX
    主机:XXXXXX
    Disk_Quota:1024M
    服务:
    -xxxxxx

    缺少任何内容?

    谢谢
    佩德罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、

    此时、数据应位于云端。 如果您可以访问该 URL 并查看意味着它一直位于云上的数据、则 GUI 与本地网关 GUI 非常相似。

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AB

    我可以访问 URL、看起来像本地网关、但它没有数据、只是"模板"。

    在传感器到云端、我收到错误消息被拒绝、不允许

    这是真正的问题

    感谢您的帮助、我不能弄清楚凭据是什么错误的、我已经多次完成了这个过程。

    佩德罗