你好
我认为我的所有凭据都可以(尝试过几次),但在连接到 IBM Watson 时仍会出现相同的错误:
IBM 云适配器错误:错误:连接被拒绝:未授权
我不知道正在发生什么情况、也许 Linux 应用程序不是最新的?
提前感谢您的任何帮助
此致
Pedro Correia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我认为我的所有凭据都可以(尝试过几次),但在连接到 IBM Watson 时仍会出现相同的错误:
IBM 云适配器错误:错误:连接被拒绝:未授权
我不知道正在发生什么情况、也许 Linux 应用程序不是最新的?
提前感谢您的任何帮助
此致
Pedro Correia
你好,Hector
感谢你的帮助。
在尝试了几次之后、情况就是这样。
-在本地,我正在 关闭 IBM 网关并启动 IBM 网关
在 IBM 仪表板服务上-获得连接、但实际上会继续连接和退出。 应用程序正在运行、但当我单击时显示唤醒、当我转到 URL 时、我会得到
但网络模式未启动。 如果我关闭连接、然后重新打开、凭据将丢失
感谢您的帮助、这是一个非常令人沮丧的情况(我尝试了 TI 15.4-Stack 的 wifi 版本、无法将应用上传到蓝混合版本)
Pedro Correia
AB
感谢你的帮助
我更新了清单文件:
应用:
-路径:。
内存:256M
实例:1.
域:eu-gb.mybluemix.net
姓名:XXXXXX
主机:XXXXXX
Disk_Quota:1024M
服务:
-xxxxxx
Nane 和 host 是相同的(我为应用程序指定的名称)、而 services 是服务的名称。 域是 eu-gb.mybluemix.net、因为它位于伦敦。
该应用程序(显然)正常工作,URL 将打开并与本地网关完全相同。
有什么错误吗? 缺少任何内容?
我很想在云中看到网关!
再次感谢
佩德罗