This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:将 Resource Explorer 更新为适用于 CC13xx/CC26xx 的 TI-RTOS 的当前版本

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC1310, LAUNCHXL-CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/751081/cc1310-update-resource-explorer-to-current-version-of-ti-rtos-for-cc13xx-cc26xx

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC2650

浏览 Resource Explorer (直接从 网站或 Code Composer Studio 中)时、"Software"文件夹包含"TI-RTOS for CC2650 - v:2.21.00.06"。

但是、当前版本为 2.21.01.08。 请更新 Resource Explorer 以使用此版本。 此外、请将 Resource Explorer 中的标题更改为"TI-RTOS for CC13xx/CC26xx"、以匹配该软件包的实际名称、该软件包不仅支持 CC2650、

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您报告此问题、我们正在努力获取此修复程序。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的,有一个适用于 CC13xx/CC26xx 的2.21.01.08版本 TI-RTOS。 可从以下位置获取: software-dl.ti.com/.../index.html 我们将其上传到 Resource Explorer 时放弃了这一目标。 我希望这是因为2018年2月、这是一个针对几个特定客户的补丁版本(我们有一些射频修复程序)。 注意:大多数 CC13xx 和 CC26xx 客户目前使用的是 SimpleLink SDK (因此这些 SDK 正成为我们的关注点)。

    我们更改了 Resource Explorer 上的名称、因为我们建议 CC13xx 和 CC26xx 客户使用 SimpleLink SDK、但 CC2650用户除外。 我不记得过去的原因、但 SimpleLink SDK 不支持 CC2650。

    我们将研究如何将2.21.01.08补丁版本添加到 Resource Explorer 中、但老实说、我不认为会发生这种情况、因为 Resource Explorer 所需的某些元数据文件似乎存在问题。 我们不想让其他修补程序版本来解决此问题、因为我们有另一种方法来获得该版本(上面的链接)。 我认识到这不是理想的,但希望是一个可行的解决办法。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我实际上无法获取 TI-RTOS 2.21.01.08与 CCS 配合使用的独立安装程序。 当我尝试导入示例时、我遇到 'null'="" or="" currently="" not="" recognized="" by="" ccs"="" error"="" target="_blank">"Device is 要么'null'要么 is currently not recognized by CCS"错误。 尽管花了相当多的时间尝试我在这个论坛上看到的不同的解决方案、但我尚未找到解决方案。 (为了便于记录、如果我使用独立安装程序而不是 Resource Explorer、TI-RTOS 2.21.00.06也会出现同样的问题。)

    底线:通过 Resource Explorer 安装 TI-RTOS、然后导入示例项目非常简单。 独立安装 TI-RTOS 并使其正常工作要困难得多、如上面的线程所示。

    如果 TI 能抽出必要的时间来更改元数据并重新封装 TI-RTOS 2.21.01.08、以便它出现在 Resource Explorer 中、我将不胜感激。 我认为这是简单明了的操作、我还假设 TI 实际上并未停止支持 CC13xx/CC26xx 系列上的 TI-RTOS (即支持不限于 CC2650)。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.在哪里安装 TI-RTOS 2.21.01.08 (例如 c:\ti)?

    2. CCS 是否发现了它、然后重新启动? 最简单的方法是在 CCS 关闭的情况下安装 TI-RTOS、然后启动 CCS。 它将在默认位置搜索新产品。 然后需要重新启动 CCS。

    如果一切顺利,您应该能够在 CCS->Windows->Preferences->Code Composer Studio->Products->RTSC 中看到新版本。

    注意:我安装了此版本、并且能够通过 Resource Explorer Classic 导入和构建示例。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd、

    我没有使用 Resource Explorer Classic。 这允许我导入示例项目。 谢谢你。

    但是、请继续打开此案例、因为我仍在寻找 TI 在 Resource Explorer 中更新此软件包。

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    Resource Explorer Classic 会查看您的计算机、因此会看到新版本。 很高兴听到您让它正常工作。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    虽然我了解将 CC13xx/CC26xx 开发人员过渡到 SimpleLink SDK 的意图、但请理解这些 SDK 仍具有不完整的电路板支持:

    • SimpleLink CC13x0 SDK 仍然缺少 SimpleLink CC1310开发套件(CC1310DK_7xD)的板级配置文件。
    • 如前所述、CC2650仍然没有可用于支持 SimpleLink CC2650开发套件(CC2650DK_4XS、CC2650DK_5XD、CC2650DK_7ID)或 CC2650 LaunchPad 套件或 CC2650 SensorTag 套件的 SimpleLink SDK。

    认识到这一差距、TI 需要积极维护"TI-RTOS for CC13xx and CC26xx"、直到 SimpleLink SDK 更新以支持其余的 CC13xx/CC26xx 产品为止。 请确保将此信息传达给维护 TI Resource Explorer 封装的发行工程师。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阅读此主题、我有一个问题:为什么要使用旧的 TI-RTOS 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 SimpleLink CC1310开发套件(CC1310DK_7xD)。 我们最近购买了一对夫妇、只是又订购了几个。 请参阅我之前在 SimpleLink SDK 中对这方面缺乏支持的评论(为清晰起见、进行了编辑)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于好奇、为什么使用 CC1310DK_7xD 而不是 LaunchPad?

    基本上、如果您可以避免使用 TI-RTOS 2.21版本、我建议您不要使用它。 我们在 SDK 中、而不是 TI-RTOS 版本中进行了大量改进和调试。

    SDK 中支持的 DK 最高为 v1.4。 我建议安装最新的 SDK、并根据旧 SDK 版本中的板级配置文件在此版本中修改板级配置文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、TI 将继续 直接销售 CC​1310开发套件(CC1310DK_7xD)。

    此主题的目的是报告软件/封装缺陷、并让 TI 在未来的更新中解决此缺陷。 我还需要了解的是 TI 打算如何为 CC1310DK_7xD 提供支持:

    • 通过 TI-RTOS 2.21。
      在本例中、我要求 TI 将版本2.21.01.08上传到 Resource Explorer、因为它修复 了版本2.21.00.06中的几个缺陷。

      或者、

    • SimpleLink CC13x0 SDK。
      在本例中、我要求 TI 将 CC1310DK_7xD 的板级配置文件添加到此 SDK 中、作为将来在正常更新周期发布的更新的一部分。

    如果您能提供一个数字来引用此缺陷、我将不胜感激、如上面的链接中所示(例如 TIDRIVERS-###)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您指出这一点、对于由此给您带来的不便、我深表歉意。 我同意、对于我们销售的所有套件、我们的软件包中应包含板级配置文件。

    但是、CC1310DK 和相关的 EMK 仍处于停产状态、因此未来不会有任何更新专门包含这些电路板的电路板文件。

    正如线程中指出的、使软件在 CC1310EM-7xD 上运行只是更新板级配置文件的问题。 旧 TI-RTOS 版本中的板级配置文件和 SDK 中的 LAUNCHXL-CC1310板级配置文件可用作参考。

    无论如何、您应该将 SDK 用于软件开发、而不是 TI-RTOS 2.21。

    此致、
    Fredrik