This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC1310:通过 CC1310 Lunchpad 上的串行引导加载程序刷写固件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/751295/linux-cc1310-flash-firmware-via-serial-boot-loader-on-cc1310-lunchpad

器件型号:CC1310

工具/软件:Linux

您好!

我们希望通过 UART 端口(DIO2、DIO3)将固件映像闪存到 CC1310午餐板。 有趣的是、我们使用调试端口来刷写它、它是成功的。 但直接使用 USB 转 TTL 模块连接到 DIO2和 DIO3来使其闪烁、并且失败。 我们在正常模式下使用相同的模块测试、结果是成功、读取/写入没有问题。 但更改为 SBL 模式、它会失败。  "USB 至 TTL"模块的芯片是 CH341。  有什么理想的吗?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../how-to-use-serial-bootloader-mode-to.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kevincy、

    您无需使用直接连接在 DIO2和 DIO3上的 USB 转 TTL 电缆。 它们已通过 XDS110调试器作为虚拟 COM 端口公开。 您能否通过在终端中执行以下操作来验证它们是否已正确设置:

    $ echo /dev/ttyACM
    /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1 

    如果您看到这种情况、请使用/dev/ttyACM0端口、这是 DIO2/DIO3上的 UART 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edvard:

    我们测试/dev/ttyACM0、没关系。 但为什么不通过 TTL 使用 DIO2和 DIO3呢?


    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试反向连接到 DIO2/DIO3的 TX/RX?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,但不起作用~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定已在 Linux 端正确连接并设置 USB-TO-TTL?

    这可能会有所帮助吗? github.com/.../Platform-srf06-cc26xx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我确信、我的设备连接到其他设备可以正常工作。 我们可以发现有一个节点/dev/ttyUSB0。

    此致、
    Kevin