This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:您能不能推荐用于315-915MHz 射频用例的直流/直流开关

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TPS63000, TPS63020, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/749358/cc1310-can-you-please-recommend-dc-dc-switching-for-rf-use-case-315-915mhz

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: TPS63000TPS63020TPS63802

大家好、团队、

我的客户正在寻找 适合  低于1GHz (315-915MHz 领域中的频率)射频应用的直流/直流解决方案。

您能否向我们推荐一款升压器   件、该器件能够接受 Vin=2.2-4.2V (由电池供电)和 Vout=3.3V (Iout=1A)的电压。

请考虑 到客户更喜欢可手动焊接的封装、例如 SOT-563。
提前感谢
此致、
Shai  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    我想您需要为该应用配备降压/升压转换器。 您是否已经了解了 TPS630xx 转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sabrina、

    有一份文档解释了可能干扰 CC1310射频运行的直流/直流开关频率效应?
    提前感谢
    BR
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    对于此类电压规格、您需要一个降压/升压转换器。 我们可以推荐 TPS63000、TPS63020或新型 TPS63802。 除了封装外、还有其他要求吗?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    您是否了解过不同的降压/升压器件以及器件是否满足您的要求?

    这一问题似乎尚未得到答复:
    有一份文档解释了可能干扰 CC1310射频运行的直流/直流开关频率效应?
    "直流/直流开关频率效应"是什么意思?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    由于一周内没有收到您的反馈、我希望您能够解决您的问题。 如果仍有一些问题、请在下面发布或创建新主题。