This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:cc1350

Guru**** 2810765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/750548/launchxl-cc1350-cc1350

器件型号:LAUNCHXL-CC1350

我想用高速缓存作为 RAM 来更新部分 NVS 数据(闪存数据)。我的意思是要获取一个闪存扇区数据、并将数据与 SRAM 中的新数据相结合、然后将 SRAM 的数据放入 NVS 中。 如果 SRAM 不足、我必须使用高速缓存。但我找到了注释//请确保程序在蓝  牙4.2的 BLE-Stack 用户指南 中将高速缓存用作 RAM 时未使用 VIMS document.it 似乎无法实现我的计划。它是否正确?非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法使用现有 NVS 驱动程序修改内部 NVS 数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?